器件型号:UCC2897
工具与软件:
亲爱的大家好
我们试过测试过流保护, 输出电流关断电阻值=8.6A,可以知道 R47=75m ,所以 R47=0.64V(0.075*8.6A=0.64V ),
但比较结果与 UCC2897数据表中的电流检测 Vcs=0.53V 不匹配、
这里是否有任何计算误差? 谢谢。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:UCC2897
工具与软件:
亲爱的大家好
我们试过测试过流保护, 输出电流关断电阻值=8.6A,可以知道 R47=75m ,所以 R47=0.64V(0.075*8.6A=0.64V ),
但比较结果与 UCC2897数据表中的电流检测 Vcs=0.53V 不匹配、
这里是否有任何计算误差? 谢谢。


您好!
8.6A 电流来自何处? 似乎您的消息是输出电流、是直流还是次级侧?
UCC2897A CS 仅检测流经 R47的初级侧峰值电流、如您的附加电路中所示。 请在您的计算中澄清这些问题。
此外、由于各种电路参数容差和 CS 阈值容差(0.43V 至0.53V)、此设计也有可能通过基准调试最终确定 R47。
简而言之、如果使用输出电流乘以 R47、则计算结果将不正确。