This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:基于 LM5116的60V 至6.5V 稳压器在负载下的压降

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451940/lm5116-voltage-drops-under-load-on-lm5116-based-60v-to-6-5v-regulator

器件型号:LM5116

工具与软件:

您好!

我最近根据 TI Webench 工具生成的设计制造了一款60V 至6.5V 直流/直流降压转换器。 此设计使用 LM5116MH/NOPB 稳压器 IC。

稳压器在没有负载时似乎正常工作、输出约6.7V 电压。 但是、当我连接任何负载(例如伺服电机或 Arduino)时、输出电压会大幅下降到大约3.7V。 伺服和 Arduino 可与电源或任何其他不同来源配合使用。  

以下是设计规格:

  • 输入电压范围 :40V 至60V 直流
  • 输出电压 :6.7V
  • 最大输出电流 :10a.

观察到的行为:

  • 输出电压(空载) :6.7V
  • 输出电压(带载) :3.7V
  • 基准输入负载 : 伺服电机(ds3225-工作在5V-6.8V 之间)(尝试不同的伺服)

我仔细检查了连接、并确保所有元件均与 Webench 提供的 BOM 相匹配。 连接的负载在设计的输出电流能力范围内。

我现已附上示意图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanan、您好

    请逐个检查这些项目、并向我发送一些波形以供进一步调查。  

    • 输入电源的电流限制应大于10A。
    • 使用电子负载进行测试、检查行为是否相同。  
    • 电流检测输入 V (CS-CSG)应保持纯净、没有噪声注入。  
    • CS-CSG 应使用开尔文检测方法直接连接到电流检测电阻器。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢你的答复。 我所使用的电源在设置为50V 时将电流限制为3A。我已将其连接起来。 我将尝试使用其他电源(例如12节锂聚合物电池)并返回给您。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanan、您好

    如果有任何改进、请告知我们。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL