This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:输入电容器和占空比钳位

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453826/ucc28951-q1-input-capacitor-and-duty-cycle-clamp

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

Mike、您好!

1.我最新的 PCB 版本将 DC 大容量电容器放置在较远的位置(由于器件和电路板的限制),并通过 PCB 平面连接到 CT。 在 CT 附近,我有较小值的旁路电容器放置在更靠近 FET 我的问题是,如果直流输入电容器很远,所有的影响可能会有。

2.另外,我想了解你说的占空比钳是什么意思? ZVS 与输入电容器有何关系?

3、什么是高频 输入电容 RMS 电流(ICINRMS)? 如果大容量电容放置得太远、这是否会产生任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.1in 迹线中大约增加了10nH 的电感。  因此、通过增加的电感、由 di/dt 引起的噪声将更大。  这还可能导致 EMI 问题和电路错误行为问题。

    2.A. 您不需要占空比钳。

    2  b。输入大容量电容器不应置于 ZVS。   

    3.a. 输入电容器 RMS 电流在应用手册 slua560中定义、可在以下链接中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    3. b。大容量电容与 H 桥之间的距离不应影响通过大容量电容的 RMS 电流。   

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我曾想过要将大容量电容器与设计中的 H 桥保持一定的距离。

    您有一个有效的设计。  当您将大容量电容器从 H 桥移开时、为什么不做一些费用来查看发生了什么。

    首先: 测量所有关键节点、甚至使用监听探针对设计进行不可思议、这样您就可以了解辐射 EMI 的外观。

    您可能需要0%、25%、50%、75%和100%的负载。

    第二步: 将大容量电容移到不同长度的位置、然后每次重新进行所有测量、并与第一次测量结果进行比较。  这应该能让您了解不良布局会发生什么情况。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、