This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:输出级在多个板上损坏

Guru**** 2503775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453990/tlv62130-output-stage-getting-damaged-on-multiple-boards

器件型号:TLV62130

工具与软件:

您好!

我的客户遇到了一个问题、即 TLV62130降压器件出现一些故障、其中 输出级 MOSFET 发生短路故障。 上桥臂和下桥臂 MOSFET 上都发生了故障、但两个桥臂上从未同时发生故障。 它们 在如下所示的三个相同的电路中使用 TLV62130、并且它始终是出现故障的同一 TLV62130。

下面是 TLV62130所用电路的原理图截图。 它为 Atrix-7 FPGA 的内核供电。

TLV6210的工作点:

输入电压:12V

输出电压:1V

输出电流(计算值):1A

 

 原理图和工作条件中是否有任何与之相关的内容?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为原理图对我来说总体上很好。 建议为 Cin 添加0.1uF。 这有助于降低 VIN 电压尖峰。

    您可以将布局发送给我进行进一步检查。

    谢谢!

    Colin