This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《LM317:具有电压降和少量纹波的 LM317》。 如何减少纹波?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452867/lm317-lm317-with-voltage-dropping-and-a-little-ripple-how-to-reduce-ripple

器件型号:LM317

工具与软件:

尊敬的所有人:

目前我有一个项目要构建一个隔离8通道的简单电源。
这些要求是输出需要是固定的4V、纹波小于2mV (1mV 就很好)、输出电流将以最大300mA 而变化。

我开始使用另一家供应商的降压转换器、我之前在我的笔记本电脑上仿真了这个转换器。 它的性能很好(纹波小于1mV)、但当我设计 PCB (布局)并安装元件并测试最终结果时、纹波约为28mV。 然后、我使用了"电容倍增器"(电阻为100欧姆、电容器为470uF 的 BD139晶体管)。 结果产生的纹波电压小于4mV、获得了巨大成就。 遗憾的是、输出电流不能超过100mA。 之后、在300mA 处电压开始下降至3V。 因此、我设计了一个达林顿对(添加了 TIP2955F)来提高"电容倍增器"。 300mA 的最终电压上升至3、7V、但遗憾的是、要求为4V。

我在互联网上搜索了其他具有出色纹波抑制功能的稳压器/降压转换器、并找到了不同稳压器之间的视频比较。 LM317似乎最适合我的项目。

我根据数据表在 Cadj 上使用带有10uF 电容器的 LM317 TO-220在试验电路板上进行了仿真。
在空载的情况下获得了很好的效果、使用4V 电源后纹波小于4mV (有时峰值为5.8mV、但我认为这是正常的、因为电路位于试验电路板中)。 输入电压为7V (数据表是指 Vin 和 Vout 之间的压降为3V、见数据表第9页)。
然后、我在输出端连接了一个13欧姆的电阻器、以具有300mA 电流。 几秒钟后、我注意到电压降至3.6V (纹波电压继续为4mV)。 此外、LM317的温度也大幅提高!
我将输入电压更改为5.5V、温度大幅降低、但输出电压低于3、5V (实际上、Vin-Vo 似乎应大于3V)

我搜索了有关该 LM317稳压器的更多信息、但无法找到适合我的案例的解决方案。 然后、我发现 LM317M 数据表中的纹波抑制度更高、但我担心它具有同样的温度问题。

您建议如何避免300mA 温度升高并且不降低电压? 散热器可以解决该问题? 或者我是否仍会在300mA 处看到轻微的压降?
您是否有纹波更少的更好稳压器? (我尝试避免使用降压转换、因为正如我首先测试的那样、电感器纹波会增加输出纹波)。
是否建议在稳压器之后或之前使用任何类型的滤波器来减小纹波?

P.S 我正在使用 UNI-T UTP3303的电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    乍一看、这似乎应该可以通过 LM317实现。   

    稳态下耗散的功率应该为  

    PDISS = Vheadroom * Iload = 3 * 0.3 = 0.9W。

    使用 KCT 封装的最坏情况热数51.1 C/W、则温升应低于50°C。 假设该器件在室温下运行、则器件应在大约75°C 的温度下运行。 我相信3引脚封装的大多数热性能数字确实假定使用了散热器、或者器件至少焊接到 PCB 上。 如果可以将该器件焊接下来或使用其他封装之一、则应该会看到更好的热性能。 否则、有可能激活过热保护电路并强制输出电压为低电平。  

    负载调节图显示在300mA 处、输出电压只应下降几 mV、而不是您报告的400mV、因此这也使我认为这是一个散热问题。 请尝试连接散热器或将器件焊接到 PCB 上、看看这样是否可以解决问题。

    PSU 也可能出现降压。 看起来这不像是 PSU 具有任何开尔文检测功能、因此可能值得验证在器件的输入端子上您实际看到的是7V、否则此连接上可能会出现 IR 压降。  

    如果您愿意使用其他封装、TI 提供了大量其他 LDO 选项、这些选项具有明显较低的余量要求、这也使实现这一目标变得非常简单。