主题中讨论的其他器件:TIDA-010208、 LMR38010
工具与软件:
嗨、大家好!
这是我第一次使用 MCU 设计 BMS。 您可以回顾一下设计吗?
如果我遗漏了任何内容(或需要更改的内容)、请告知我- 原理图
谢谢、此致、
Muki.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、大家好!
这是我第一次使用 MCU 设计 BMS。 您可以回顾一下设计吗?
如果我遗漏了任何内容(或需要更改的内容)、请告知我- 原理图
谢谢、此致、
Muki.
尊敬的 Muki:
以下是我们从您的电路中观察到的一些建议:
我们建议 为 SRP 和 SRN 添加0.1uF 封装、以满足需要。
2. R32应更改为5千欧
3. R31应更改为10MOhms
4.移除 D6
5. Q11,看起来面对错误的方式/连接错误与 BAT_EN。 开关在控制 Q10时将无效、因为电流始终会流过 Q11的二极管。
6.您对 REG1/2使用 R13是否有原因? 我们建议将其连接到 GND、如果引脚未使用、则将其保持悬空。
此致、
Alexis
嗨、Alexis、
感谢您发送编修
1.添加0.1uF 电容到 SRP、SRN 到 GND
2、3、4 -根据 TIDA-010208选择了 R32、R31和 D6。 根据您的建议更改这些名称以匹配 EVM
5.已更改 Q11的源极/漏极方向
6.删除了 R13并将 REG1/2连接至 GND。 我好像忘记了我添加 R13的原因、我去年制作了这个原理图。 我能看到的是、R13与 LMR38010的 Rfbt 值相同、源于之前的直流/直流设计变体
谢谢、此致、
Muki.