This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:具有 MSP430的 BMS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452208/bq76952-bms-with-msp430

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208LMR38010

工具与软件:

嗨、大家好!

这是我第一次使用 MCU 设计 BMS。 您可以回顾一下设计吗?

如果我遗漏了任何内容(或需要更改的内容)、请告知我- 原理图

谢谢、此致、

Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    请给我一些时间来审核您的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexis、

    请慢慢享用

    谢谢、此致、

    Muki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    以下是我们从您的电路中观察到的一些建议:

    我们建议 为 SRP 和 SRN 添加0.1uF 封装、以满足需要。
    2. R32应更改为5千欧
    3. R31应更改为10MOhms
    4.移除 D6
    5. Q11,看起来面对错误的方式/连接错误与 BAT_EN。 开关在控制 Q10时将无效、因为电流始终会流过 Q11的二极管。
    6.您对 REG1/2使用 R13是否有原因? 我们建议将其连接到 GND、如果引脚未使用、则将其保持悬空。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexis、

    感谢您发送编修

    1.添加0.1uF 电容到 SRP、SRN 到 GND

    2、3、4 -根据 TIDA-010208选择了 R32、R31和 D6。 根据您的建议更改这些名称以匹配 EVM

    5.已更改 Q11的源极/漏极方向

    6.删除了 R13并将 REG1/2连接至 GND。 我好像忘记了我添加 R13的原因、我去年制作了这个原理图。 我能看到的是、R13与 LMR38010的 Rfbt 值相同、源于之前的直流/直流设计变体

    谢谢、此致、

    Muki.