请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 工具与软件:
Mike、您好!
附带了输出纹波图像。 这是否可以接受? 还是不是??
输入电压:666、输出电流:39A、输出电压:25.8V
紫色:输出电压纹波

下图适用于没有同步 FET 的较低负载 Iout:8A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Mike、您好!
附带了输出纹波图像。 这是否可以接受? 还是不是??
输入电压:666、输出电流:39A、输出电压:25.8V
紫色:输出电压纹波

下图适用于没有同步 FET 的较低负载 Iout:8A