This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电压输出纹波

Guru**** 2535060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450142/ucc28951-q1-voltage-output-ripple

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

Mike、您好!

附带了输出纹波图像。 这是否可以接受? 还是不是??

输入电压:666、输出电流:39A、输出电压:25.8V

紫色:输出电压纹波

下图适用于没有同步 FET 的较低负载 Iout:8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纹波电压而言的稳态误差。  您是否进行了测量以确保它是真实的?

    如果不这样做、那么您可能只是拾取杂散噪声。  您能仔细检查一下吗?

    我还建议您在测试时不要让任何示波器探头线穿过电源本身。  您可能会拾取杂散噪声。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我使用较小的接地夹、使用缠绕在铁氧体磁芯上的单通道探针。  

    好的。 感谢您提供的投入。 我将重新进行测量。

    此外,我应该使用单通道探头或差分探头进行测试?

    此外、我还会读出不测量电容器电荷放电路径中的纹波的地方? 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用即将尝试的技术进行良好的测量。  

    也可以使用差分探头。  这应该会消除共模噪声、在这种情况下您不需要铁氧体环形线圈。

    此致、