This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:没有 UVLO 作为超级电容器充电器的 LDO

Guru**** 2508745 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453900/lp5912-ldo-without-uvlo-as-supercap-charger

器件型号:LP5912

工具与软件:

您好!

我正在寻找没有 UVLO 的 LDO、它(理想情况下)会在 Vin < Vmin 时通过 Vin 至 Vout。 或者、至少保证单调启动(无开-关 UVLO 振荡)

该电路的用途是用作小型(30mf)超级电容器充电器。 它由低功耗无线充电器供电、可提供大约50mA @ 1.6V、10mA @3.3V 和大约1mA@7V 的电压。

因此、为了尽可能快地充电、我需要直通 LDO Vmin 以下的所有内容。 这是一款高密度应用、封装面积应小于5mm2输出电压3.3V

LP5912似乎符合说明、但数据表中关于 Vin 到底是什么内容有点模糊:

第19>>>>器件内部电路未完全正常工作
直到 VIN 至少为1.6V。在 VIN 至少达到1.6V 或中的较大者之前、不会调节输出电压
(VOUT + VDO)

请您澄清一下"功能不全"是什么意思?

LP5912是否会在由 肖特基二极管连接(1uF (陶瓷)+ 30mF 超级电容器)负载时保持稳定(以减少泄漏)?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    [报价用户 id="188230" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453900/lp5912-ldo-without-uvlo-as-supercap-charger "]

    我正在寻找没有 UVLO 的 LDO、它(理想情况下)会在 Vin < Vmin 时通过 Vin 至 Vout。 或者、至少保证单调启动(无开-关 UVLO 振荡)

    [报价]

    从这一点来看、我对您所介绍内容的理解是您希望 LDO 通过输入电压传递到输出电压、而不是调节输出电压。 您能否确认或澄清这是否正确? 如果您希望将输入传递到输出、则稳定性不是问题。 如果您打算使用此器件进行稳压、您会使用多大的输出电压? 如果输出端有肖特基二极管且输入为1.6V、那么在输出端也正在进行调节的情况下、不会留下大量电压为超级电容器充电。  

    [报价用户 id="188230" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453900/lp5912-ldo-without-uvlo-as-supercap-charger "]

    请您澄清一下"功能不全"是什么意思?

    [报价]

    可能是因为 VGS (即误差放大器输出减去 VIN、并在误差放大器输出被拉至地时达到最大值)不足以开启导通 FET 以进行调节。 我想、如果器件能够在 VIN < 1.6V 时部分导通、那么正是由于这个原因、压降才会更大。  很难说其他块的行为、但无论如何、这一个可能都是正确的。  

    [报价用户 id="188230" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453900/lp5912-ldo-without-uvlo-as-supercap-charger "]

    LP5912是否会在由 肖特基二极管连接(1uF (陶瓷)+ 30mF 超级电容器)负载时保持稳定(以减少泄漏)?

    [报价]

    如果器件在调节模式下运行、很难判断使用30mF 超级电容器是否会保持稳定、因为我们没有相关数据。 数据表未提及最大输出电容值、因此是个好消息、但我们需要对其进行测试或仿真。 您是否知道超级电容器的阻抗随频率变化的情况?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您再次来到我的网站。

    NB>>根据我对上述内容的理解、您希望 LDO 通过输入电压传递到输出电压、而不是调节输出电压。 您能否确认或澄清这是否正确? 如果您希望将输入传递到输出、则稳定性不是问题。 如果您打算使用此器件进行稳压、您会使用多大的输出电压? 如果输出端有肖特基二极管且输入为1.6V、那么在输出端也正在进行调节的情况下、不会留下大量电压为超级电容器充电。  

    AK>>是的、当输入电压低于3.3V 的输出设置电压时、我不想/不需要 LDO 进行调节。 肖特基二极管具有极低压差、因此在输入为1.6V 时、它可以为超级电容器提供1.3V @ 50mA 的电流。 简而言之、我正在寻找一个理想的电压限制器。 当 Vin 小于 Vreg 时、它会将所有内容传递到输出。 当超级电容器充电到足以使输入电流降至10mA 以下(输入电压大于3.3V)时、器件必须开始调节并将输出钳位至3.3V。 当超级电容器充满电时、输入电压将上升到大约7V (我可以通过镇流电阻器转储电流来调节最大 Vin)、输出必须保持在3.3V -无过冲。

    NB>>可能的情况是、VGS 不足以开启导通 FET (即误差放大器输出减去 VIN、当误差放大器输出被拉至地时达到最大值)来进行调节。 我想、如果器件能够在 VIN < 1.6V 时部分导通、那么正是由于这个原因、压降才会更大。  很难说其他块的行为、但无论如何、这一个可能都是正确的。

    ak>>因此、在这种情况下、FET 可能会充当电流限制器。 比较糟糕。

    NB >>如果器件在调节模式下运行、很难判断它是否可以使用30mF 超级电容器保持稳定、因为我们没有它的数据。 数据表未提及最大输出电容值、因此是个好消息、但我们需要对其进行测试或仿真。 您是否知道超级电容器的阻抗随频率变化的情况?

    AK>>遗憾的是、我没有频率的阻抗图。 在直流电下、它大约为20欧姆。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很抱歉耽误你的时间、但我必须等到星期一再联系你。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需担心 Nick。

    实际上、我意识到已经过度考虑了这一切、认为这是一种更简单的解决方案。

    我要关闭此问题-感谢您的帮助。

    谢谢、

    Alex