This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用太阳能电池板充电时不工作

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452567/bq24650-charging-with-solar-panel-not-working

器件型号:BQ24650

工具与软件:

设置:

具有5A 最大电流和铅酸电池的60W 充电器。

执行的测试:

具有21V 输入和电池端口电子负载作为 CV 模式输出的电源-可提供测试即60W/5A

具有18V 输入并连接电池的电源-测试即可以充电

太阳能电池板作为输入和蓄电池连接-测试不正常。 短暂尖峰导致电池板电压下降至12V、然后充电重新启动。 电感器发出的可闻滴答噪声。

我目前面临的问题是、我的设计在电源方面表现良好。 当我连接30W 太阳能电池板时、充电 LED 亮起、但没有电流。

电感器会发出咔嗒声噪声、并指示充电无法正常工作(请参阅下图)。

将 MPPSET 拉至 GND 会重新启动充电器、但它始终会进入相同状态。

什么原因可能导致这种行为? 在我看来、控制器希望从电池板汲取的功率比可能的多。

Green=uin 太阳能电池板

黄色= HIDRV

感谢您的帮助和此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    您是否尝试过使用不同的太阳能电池板进行测试?

    MPPSET 是否被拉至75mV 以下?

    这个问题是最类似的,太阳能电池板不能提供所需的功率,充电器是不断崩溃,因为这。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复。

    MPPSET 会下降、但不会低于650mV。

    该测试是使用两个不同的低光太阳能电池板(同类型)进行的。

    在我看来、这盏灯本应足以开始充电。 n´t 甚至在光线不足的条件下、MPPT 调节的目的是否是进行充电?

    我将在1月份继续测试。

    再次感谢、此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我正在研究这个问题、我将在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian。