This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电池组完整优化过程

Guru**** 2567485 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0, GPCRB, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454059/bq34z100-r2-battery-pack-complete-optimization-procedure

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRA0GPCRBBQ34Z100

工具与软件:

大家好、我有关于锂离子电池组的完整优化的一些问题。 目前、我们的流程如下:

GPCCHEM ID 周期: https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1733931714286&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM%253FkeyMatch%253Dgpcchem%2526tisearch%253Duniversal_search

GPCRA0周期: https://www.ti.com/lit/ug/sluubc9/sluubc9.pdf?ts = 1733931003514&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCRA0

GPCRB 周期: https://www.ti.com/lit/ug/sluubd0/sluubd0.pdf?ts GPCRB=1721677479408&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此后、我们将生成一个"Pre-Golden Image"、其中我们在电量监测计上对全新的 srec 文件进行编程、使用电池组配置和从 GPCRA0周期导出的信息配置数据闪存参数、对 GPCRB 周期确定的化学成分进行编程、校准电压和电流。

将 Pre-Golden 映像保存为.srec 文件后、我们将启用该映像并以1C 电荷运行一个周期、等待 OCV 测量、DSG 为1C、等待 OCV 测量、然后重复3次。 完成后、我们会将其保存为我们的完全完整黄金映像。

所有这些步骤都是从我们公司的内部文档中执行的、作者已不再工作。 我在 BQ34Z100数据表中谈到运行优化/学习周期时没有看到所有这些步骤。 所有这些步骤是否都是必要的? 运行 GPCRA0和 GPCRB 周期获得的值是多少? 运行 GPCCHEM ID 和传统学习周期是否足以为电池包生成黄金映像?

背景介绍、这适用于12节串联锂离子电池组

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    首先、您需要使用 GPCCHEM 循环来获取您正在使用的电池的匹配 ChemID。

    然后、您将在电量监测计上完成学习周期。 您可以浏览讨论学习周期的文档: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    GPCRA 和 GPCRB 是可选的。 如果您的应用要用于极端温度(超出0°C 至40°C 之间的范围)、我们建议您使用 GPCRB 工具来优化测量仪表以适应极端温度。

    仅当您在完成学习周期后运行放电测试、并且电量监测计未正确跟踪 SOC 时、才需要 GPCRA0。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您提供的信息。 在执行学习周期之前、我是否还需要校准 CC/电路板失调电压、电压和电流?

    另一个有关 GPCRB 测试的问题。 我们的电池不应该低于0°C、但我们的工作温度范围确实高于40°C。 需要针对较高的温度更改该文档中的测试设置吗? 文档仅指定25°C (室温)循环和0°C 循环。 我是否应该将其更改为25°C 和40°C? 或者、0C 下的测试是否可以应对两种极端温度并为我们提供在两种极端温度下都表现更好的更新 ChemID?

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    是的、我应该已经指定电量计校准是绝对的第一步。  

    是的、您可以在25°C 和40°C 下进行测试。

    此致、

    Adrian