Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0, GPCRB, BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 GPCRA0、 GPCRB、 BQ34Z100
工具与软件:
大家好、我有关于锂离子电池组的完整优化的一些问题。 目前、我们的流程如下:
此后、我们将生成一个"Pre-Golden Image"、其中我们在电量监测计上对全新的 srec 文件进行编程、使用电池组配置和从 GPCRA0周期导出的信息配置数据闪存参数、对 GPCRB 周期确定的化学成分进行编程、校准电压和电流。
将 Pre-Golden 映像保存为.srec 文件后、我们将启用该映像并以1C 电荷运行一个周期、等待 OCV 测量、DSG 为1C、等待 OCV 测量、然后重复3次。 完成后、我们会将其保存为我们的完全完整黄金映像。
所有这些步骤都是从我们公司的内部文档中执行的、作者已不再工作。 我在 BQ34Z100数据表中谈到运行优化/学习周期时没有看到所有这些步骤。 所有这些步骤是否都是必要的? 运行 GPCRA0和 GPCRB 周期获得的值是多少? 运行 GPCCHEM ID 和传统学习周期是否足以为电池包生成黄金映像?
背景介绍、这适用于12节串联锂离子电池组
谢谢