主题中讨论的其他器件:BQ78350、、 BQ78350-R1A
工具与软件:
问题是、当电芯4和电芯6平衡时、电芯5会波动和上升、从而触发过压保护。
是否有任何方法可以防止错误的电池过压保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
问题是、当电芯4和电芯6平衡时、电芯5会波动和上升、从而触发过压保护。
是否有任何方法可以防止错误的电池过压保护?
您好、Monarch
我在这里的猜测是电池单元与电池单元本身的连接可能较差。
电芯连接不良可能会导致路径中的电阻更高、这在电芯平衡处于活动状态时更容易注意。 另一种理论是这些引脚上的电容过高、但我认为这种情况更不可能发生。
您的主机应该能够通过读取启用了平衡电芯的寄存器来确定哪些电芯正在进行平衡、BQ76940本身不会控制任何电芯平衡。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Monarch
进行平衡时、必须启用电池平衡寄存器的平衡、以便知道是否要进行平衡、可以检查主机在寄存器中写入的内容。 但是、我不太确定 BQ78350。 这是电量监测器件、因此它可能显示的寄存器与此有些不同。
波动可能是由于电池处于平衡状态。
影响测量的另一个提示。 该器件会在进行测量时消耗一些电流、如果连接不良、它可能会在电芯到 VCx 引脚之间增加更高的电阻、这将显示在报告的测量结果上。
此致、
Luis Hernandez Salomon
大家好、在这里的假日季、很多人都不在办公室、包括 Luis。
我本人并不十分熟悉本例或这些器件、但关于10秒间隔、我看到您使用的是 bq78350、该器件通常管理长期平衡计划。 该测试会重新评估定期平衡哪些电池(我认为 BQ78350-R1A 中的默认值是每20秒进行一次、不确定其他版本的 BQ78350的默认值是否不同)。 该值可由客户进行编程(最长255s)、因此您可以在系统中检查其值(寄存器= Cell Balance Interval)。 我假设 BQ78350可能会在每个间隔后改变平衡的电池。 鉴于在平衡期间测量的某些电芯非常高、它可能会在下一个间隔切换到平衡这些电芯。
我无法访问原理图、因此无法查看您在 BQ76940的电池输入引脚上使用的串联电阻和电容。 我认为 BQ76940会短暂禁用所有平衡、然后测量电池电压、再以相当快的周期性速率重新启用平衡。 如果电芯和 VC 引脚之间的 RC 时间常数太长、则在进行测量之前短暂禁用平衡时、瞬态没有时间稳定下来。
若要对此进行调试、我建议您将 Cell Balance Interval 更改为其最大设置(255s)以进行实验、以便我预计它会在一种模式下持续4分钟以上。 这样、您就有时间使用示波器绕过 PCB 上的各个点、查看 VC 引脚上的电压以及与 VC 引脚相连的串联 R 上的电压、并查看与被平衡电池相邻的电池上的瞬态结果。
可能是您的 RC 时间常数过大(您的示波器图像可能有助于诊断这一点)、因此您可能需要 使用较低的 R 或 C 值。 或者、正如 Luis 指出的、PCB 上的某个点连接不佳、因此有效电阻大于原理图显示的值。
谢谢!
Terry