This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池平衡开启时的电池过压保护。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444643/bq76940-cell-over-voltage-protection-while-cell-balancing-is-on

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350、、 BQ78350-R1A

工具与软件:

问题是、当电芯4和电芯6平衡时、电芯5会波动和上升、从而触发过压保护。

是否有任何方法可以防止错误的电池过压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天和明天(11月28日至29日)是美国假期。 该团队将在周一回到办公室、然后返回给您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    您是否有关于此的详细信息? 是否有要共享的日志或原理图? 所有电芯电压如何变化?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    将以个人消息的形式共享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    我尚未收到原理图。

    您能解释一下图片吗? 何时进行平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我还要附加另一张显示所有电池电压的图像。

    电池平衡处于活动状态并由 BQ78350控制。 在随附的图像中、您可以看到 Cell 5和 Cell 6的电压从大约4174mV 跃升至4204mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HHello Monarch,  

    充电期间是这样吗?

    还是电池处于空闲状态?

    我从原理图中注意到、VCx 输入端(D4/D7/等)具有5.6V 齐纳二极管。  我们建议使用至少是电芯电压两倍的齐纳二极管、以避免齐纳二极管意外偏置。

    对于您的测试、我可能会建议移除 Cell 5/6周围的齐纳二极管、看看是否有任何改进。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    电池处于空闲状态。

    我移除了 VCx 输入端的二极管、但结果略有恶化、没有明显改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    我们已收到您的请求、并将尽快予以答复。  

    我们的普通支持团队是 OOO、将于10月12日返回、以帮助您进行任何调查。  

    感谢您的耐心和理解。

    此致!  

    -路易斯·托雷斯(PME

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    我们是否能够获得日志、其中显示了正在平衡的电池以及平衡期间和不平衡的电池电压?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    通过私人消息共享日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    是否有可能得到一个日志、显示哪些电芯正在进行平衡以及何时进行平衡?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为私人消息共享/此外、是否有办法从主机获取有关哪些蜂窝正在进行平衡的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    我在这里的猜测是电池单元与电池单元本身的连接可能较差。

    电芯连接不良可能会导致路径中的电阻更高、这在电芯平衡处于活动状态时更容易注意。 另一种理论是这些引脚上的电容过高、但我认为这种情况更不可能发生。

    您的主机应该能够通过读取启用了平衡电芯的寄存器来确定哪些电芯正在进行平衡、BQ76940本身不会控制任何电芯平衡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我在共享日志中注意到、电芯电压在高低值之间恰好以10秒的间隔波动。

    我想了解连接松动或连接不良会导致此特定持续时间的原因。 AFE 中是否有需要注意的特定引脚、或者我是否应考虑另一个因素?

    您能说明一下我可以使用寄存器地址来确定当前正在对哪些电池进行平衡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monarch

    进行平衡时、必须启用电池平衡寄存器的平衡、以便知道是否要进行平衡、可以检查主机在寄存器中写入的内容。 但是、我不太确定 BQ78350。 这是电量监测器件、因此它可能显示的寄存器与此有些不同。

    波动可能是由于电池处于平衡状态。

    影响测量的另一个提示。 该器件会在进行测量时消耗一些电流、如果连接不良、它可能会在电芯到 VCx 引脚之间增加更高的电阻、这将显示在报告的测量结果上。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我认为 Monarch 指出,高值和低值波动之间精确的10秒间隔不能由松散/不良连接引起,所以连接可能不是这里的原因。 并请您注意确定另一种可能的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在这里的假日季、很多人都不在办公室、包括 Luis。   

    我本人并不十分熟悉本例或这些器件、但关于10秒间隔、我看到您使用的是 bq78350、该器件通常管理长期平衡计划。  该测试会重新评估定期平衡哪些电池(我认为 BQ78350-R1A 中的默认值是每20秒进行一次、不确定其他版本的 BQ78350的默认值是否不同)。  该值可由客户进行编程(最长255s)、因此您可以在系统中检查其值(寄存器= Cell Balance Interval)。  我假设 BQ78350可能会在每个间隔后改变平衡的电池。  鉴于在平衡期间测量的某些电芯非常高、它可能会在下一个间隔切换到平衡这些电芯。

    我无法访问原理图、因此无法查看您在 BQ76940的电池输入引脚上使用的串联电阻和电容。  我认为 BQ76940会短暂禁用所有平衡、然后测量电池电压、再以相当快的周期性速率重新启用平衡。  如果电芯和 VC 引脚之间的 RC 时间常数太长、则在进行测量之前短暂禁用平衡时、瞬态没有时间稳定下来。

    若要对此进行调试、我建议您将 Cell Balance Interval 更改为其最大设置(255s)以进行实验、以便我预计它会在一种模式下持续4分钟以上。  这样、您就有时间使用示波器绕过 PCB 上的各个点、查看 VC 引脚上的电压以及与 VC 引脚相连的串联 R 上的电压、并查看与被平衡电池相邻的电池上的瞬态结果。  

    可能是您的 RC 时间常数过大(您的示波器图像可能有助于诊断这一点)、因此您可能需要 使用较低的 R 或 C 值。  或者、正如 Luis 指出的、PCB 上的某个点连接不佳、因此有效电阻大于原理图显示的值。

    谢谢!

    Terry