This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:输入电压计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452224/bq25172-input-voltage-calculation

器件型号:BQ25172

工具与软件:

我正在使用 BQ25172设计包含4节镍氢电池充电器的电路。

我希望将输入电压保持在最低以减少热量、从而将其设置为7.0-7.1V。

电池组包含一个连接到 TS 引脚的10K NTC。

出于某种原因、电路不工作、不做任何事情。

我在另一个线程中发现这个答案给出了一个类似的问题与3个单元格。  

输入电压需要高于电池电压+ SLEEP 阈值且小于输入过压阈值才能使器件充电。 对于3S 镍氢电池、典型的 VIN 最小值为1.7V*3 + 0.135V、以便完全为电池充电。  

那么在我的情况1.7*4+0.135=6.935V,在7V,它应该工作-除非 Vin 必须更高,因为其他压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuel、

    我们正在研究您的问题、并将在今天结束前作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuel

    电池再充电阈值。

    BQ25172启动时、它将检查电池电压以确定是否需要充电。  再充电阈值为每节电池1.33V、则3X 将为3.99V、如果电压高于该值、则不会开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    否、4个电池组的电压大约为5.2V。
    今天我尝试了2件事:

    将输入电压源增加到10.5V、并断开 NTC 并改为放置一个10K 电阻器...仍然没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuel

    是对于4节电池配置、电池包电压需要低于5.2V 才能启动充电周期。   

    能否发送原理图供大家审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    原理图附在后。 基本上是一个2700mA 304.4电池组。

    我打算以最大800mA 进行充电、并尝试将计时器调整为3.5小时。

    现在、我使用绿色的电阻器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供原理图。   看不到任何问题。

    充电电流800mA、器件可能会因温升而限制电流。  热调节将通过在更高功率耗散时减少输出电流来管理内核温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是一个非常简单的电路、因为很奇怪、它不能工作。

    在热量方面、如果器件在所需的充电时间内无法处理指定的电流、也许应该更改规格?

    我们将其用于连接到铝外壳的铝基板 PCB 上、这样便可实现尽可能大的散热。

    在测试电路中、我们始终使用较低的电流、仍然不工作。

    除了切换到其他制造商的其他器件、有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    接下来要尝试一些方法

    以下引脚上的电压是多少:

    1.) 平均分量

    2.) VOU

    3.) TS

    4.) ISET

    故障情况下、请仔细检查 VSET 和 TMR 的电阻值、过低或过高。