工具与软件:
您好!
在设计中、我们使用 BQ25756、这款器件具有带 BMS 的单节电池和大约5W 的并联负载。
如果 BMS 关闭电池或电池为空、充电器应为负载供电。
负载在启动期间关闭。 仅 MCU 连接到充电器输出。
现在、我们面临这样一个问题:如果没有电池且连接了 MCU、充电器就无法启动。
如果我理解正确、充电器应以涓流充电模式工作并提供 I_EVM Bat_Short。
很遗憾、我在数据表中找不到有关 I_BAT_SHORT 的任何信息。
更进一步、我在 SW1或 SW2中看不到任何信号。
I_Bat 短路电流是多少 mA?
您能解释一下涓流充电是如何工作的吗?
非常感谢您的支持!