This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:无电池启动

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451199/bq25756-startup-without-battery

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

在设计中、我们使用 BQ25756、这款器件具有带 BMS 的单节电池和大约5W 的并联负载。

如果 BMS 关闭电池或电池为空、充电器应为负载供电。

负载在启动期间关闭。 仅 MCU 连接到充电器输出。

现在、我们面临这样一个问题:如果没有电池且连接了 MCU、充电器就无法启动。

如果我理解正确、充电器应以涓流充电模式工作并提供 I_EVM Bat_Short。

很遗憾、我在数据表中找不到有关 I_BAT_SHORT 的任何信息。

更进一步、我在 SW1或 SW2中看不到任何信号。

I_Bat 短路电流是多少 mA?

您能解释一下涓流充电是如何工作的吗?

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、您好!

    Unknown 说:
    I_Bat-short 有多少 mA?

    涓流充电为≈150mA。

    [quote userid="553844" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451199/bq25756-startup-without-battery 您能解释一下涓流充电的工作原理吗?

    涓流充电模式的工作原理是使充电器向输出发送小脉冲电流。 它的工作方式与 PFM 模式类似。

    我有几个问题可以帮助解决此问题:

    • 您的正常 VAC 和电池电压是多少?
    • 您的系统负载是多少?
    • 如果您设置 EN_PRECHG=0、行为是否会发生变化? 这将禁用涓流充电和预充电模式。
    • 这里的状态寄存器和标志寄存器是什么?
    • 您能将原理图发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    非常感谢您的回答。

    我们使用6V 的输入电压和4.1V 的充电器输出电压来测试系统

    测试中启动期间的负载是充电器输出端的1KR 电阻。

    如果充电器处于状态并且我设置 EN_PRECHG=0、充电器启动并且我看到正确的输出电压

    我附加了原理图和寄存器导出。

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../8304.Register.txt

    e2e.ti.com/.../22600.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、您好!

    感谢您提供新信息。

    我对原理图有几条建议:

    1. 为使充电器保持稳定、VAC 和 VBAT 上的最小电容为80µF。 您是否可以将 VAC 电容增加到80µF 左右?
    2. 当 ILIM_HIZ 和 ICHG 电阻器大于5kΩ 时、建议将 RC 滤波器与这些电阻器并联。
    3. 在初始测试中、确保 R405和 R406为 DNP。
    4. 也将用于初始测试的 R401、R402、R403和 R404短接。

    如果建议2、3或4无法改善电路性能、则 IC 可能出现问题。 您能否更换 BQ25756 IC 并查看行为是否发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    遗憾的是、充电器不会从负载和默认参数启动。

    如果我设置 EN_PRECHG=0、充电器启动。

    在此状态下、我在 SW1或 SW2中看不到任何信号。 (我看到40ms 补偿测量值、但之后没有看到)

    用于测试的容量增加至80uF 和800uF。

    我们测试了3个 PCBA 并在全部3个 pcbas 中看到它。

    充电器启动时是否有任何先决条件?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、您好!

    感谢您耐心等待。 现在我们比较忙。 我会在本周晚些时候再回答您的这个问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、您好!

    这只是为了澄清、当 IC 处于涓流充电模式时、您没有在 SW1或 SW2上看到任何切换? 您是否看到任何栅极驱动布线上出现开关?

    如果移除 VBAT 上的1kΩ 电阻器、是否看到输出电压升高?

    充电器启动时是否有任何先决条件?

    不应该有任何其他先决条件。 由于 EN_PRECHG=0有效、因此充电器目前满足所有前提条件。

    此致、
    埃森·加洛韦