请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873 主题中讨论的其他器件: TPS6286B10、 TPS6286A06
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户正在寻找降压直流/直流解决方案、因为以下条件、我们看到了 TPS62873、但 VOUT 范围似乎有一些限制、您能帮助检查我们是否有其他合适的解决方案来支持客户的应用吗?
输入电压:2.7~3.3V
输出电压:2.0~2.5V、>= 8A 负载电流

谢谢。