This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:有关 TPS62873应用的问题

Guru**** 2517910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873, TPS6286B10, TPS6286A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455015/tps62873-question-about-tps62873-application

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件: TPS6286B10TPS6286A06

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在寻找降压直流/直流解决方案、因为以下条件、我们看到了 TPS62873、但 VOUT 范围似乎有一些限制、您能帮助检查我们是否有其他合适的解决方案来支持客户的应用吗?

输入电压:2.7~3.3V

输出电压:2.0~2.5V、>= 8A 负载电流

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要其他器件。  我们有 TPS6286A06或 TPS6286B10的更高版本。  样片请通过电子邮件联系我们。

    谢谢!

    Chris