工具与软件:
你好、专家
这是我们的反激式电源原理图方案、输入350V、输出16.5V、变压器参数、LP=1.5mH、 匝数比9:1:1、现在我们在调试时遇到两个问题:

1.问题1:在启动过程中、芯片的 PWM 输出会关闭一段时间(5ms 内);


问题2:当负载较轻(小于200mA)时、断续会更加严重。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
这是我们的反激式电源原理图方案、输入350V、输出16.5V、变压器参数、LP=1.5mH、 匝数比9:1:1、现在我们在调试时遇到两个问题:

1.问题1:在启动过程中、芯片的 PWM 输出会关闭一段时间(5ms 内);


问题2:当负载较轻(小于200mA)时、断续会更加严重。

您好!
1.
根据波形、COMP 引脚电压下降小于1.18V、处于 PWM 范围内、然后在 COMP > 1.18V 后、PWM 恢复。 这应该是由于 FB 引脚电压高而导致 Vout 过冲。 您需要调整反馈环路补偿以使 Vout 过冲降低、从而避免 FB 电压过高、然后导致 COMP 电压过低(在这种情况下小于1.18V)从而使 PWM 消失。

2.
在极轻负载时、Vout 变为高电平、以便使 FB 为高电平、COMP 为低电平、然后周期性地导致 PWM 消失、以避免 Vout 过压、然后运行为断续模式。