This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C55:UCC38C55芯片调试问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454183/ucc38c55-ucc38c55-chip-debugging-problem

器件型号:UCC38C55

工具与软件:

你好、专家

这是我们的反激式电源原理图方案、输入350V、输出16.5V、变压器参数、LP=1.5mH、 匝数比9:1:1、现在我们在调试时遇到两个问题:

1.问题1:在启动过程中、芯片的 PWM 输出会关闭一段时间(5ms 内);

问题2:当负载较轻(小于200mA)时、断续会更加严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我们会重新检视您的建议并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    根据波形、COMP 引脚电压下降小于1.18V、处于 PWM 范围内、然后在 COMP > 1.18V 后、PWM 恢复。 这应该是由于 FB 引脚电压高而导致 Vout 过冲。 您需要调整反馈环路补偿以使 Vout 过冲降低、从而避免 FB 电压过高、然后导致 COMP 电压过低(在这种情况下小于1.18V)从而使 PWM 消失。  

    2.

    在极轻负载时、Vout 变为高电平、以便使 FB 为高电平、COMP 为低电平、然后周期性地导致 PWM 消失、以避免 Vout 过压、然后运行为断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这与我的测量结果基本一致、也就是说、出现了输出过压导致的断续问题。 现在、我调整了许多环路参数、但没有明显改善。 能否根据原理图提供具体的优化计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要首先调整设计的增益和相位裕度。 最低要求是相位裕度> 45度。

    请测量要检查和调整的波特图。