This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:TPS56837

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454475/tps56837-tps56837

器件型号:TPS56837

工具与软件:

您好!

我将围绕 TPS56837设计降压转换器。  输出电压(VDL+)可以根据施加到 CVD 的电压而变化(对于15V Vsupply、请参阅 sch)

我的问题是:是否可以减少交流纹波上出现的瞬变(约200mV Pk/Pk)? 这可能是什么原因呢? 这个计算是在 VDL+上进行的

我已经附上了 SMPSU 原理图和波形

谢谢!

  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压波形是什么样子的? 您是否正在进行线路瞬态测试? 如果是、看起来输出电压正常。 您可以尝试在输出端添加一个220uF 的电解电容器、看看它是否可以改善情况。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我将更改输出滤波电容器的值和特性、以查看在稳态模式下是否可以改进。

    此致