请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 工具与软件:
您好!
我们要 设计一个升压转换器、使输出电压为16V、输出电流为3.5安培、输入电压为12V。
我们为此选择了 LM5155 IC、并且我们参考了 SNVC224 LM5155/56升压控制器快速入门计算器中的电路。

以上是我们为我们的应用选择的电路图和参数,但 我们不确定这些是否符合我们的要求,有没有人能引导我们达到我们的要求?
谢谢你。