请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 工具与软件:
您好!
通过电池电源启动应用程序后、即使连接了 USB、IC 也无法识别 USB 并且不会充电。 电路方式下、TPS25750DRJKR 和 BQ25792RQMR 已连接。
您能告诉我可能的原因吗? 当没有 USB 连接(仅电池电源)时、TPS25750电源仅为3.3V。 以上描述是否会导致操作不稳定?
使用 TPS25750_PatchBundle 以 LowRegion C 文件格式创建的文件将合并到固件中、并执行 Application_Customization_Tool。
PatchBundle 激活/不激活时的波形显示在以下文档中。
此致、
Nishie