This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:与 BQ25792RQMR 结合使用时的运行情况

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454857/tps25750-operation-when-combined-with-bq25792rqmr

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好!

通过电池电源启动应用程序后、即使连接了 USB、IC 也无法识别 USB 并且不会充电。 电路方式下、TPS25750DRJKR 和 BQ25792RQMR 已连接。

您能告诉我可能的原因吗? 当没有 USB 连接(仅电池电源)时、TPS25750电源仅为3.3V。 以上描述是否会导致操作不稳定?

使用 TPS25750_PatchBundle 以 LowRegion C 文件格式创建的文件将合并到固件中、并执行 Application_Customization_Tool。

PatchBundle 激活/不激活时的波形显示在以下文档中。

e2e.ti.com/.../TPS25750.pptx

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    感谢您联系我们!

    • 使用了哪个 GUI 版本来生成二进制文件?  
    • 请提供使用的 json
    • 您能提供原理图吗?
    • 您的应用是否需要支持 BC1.2?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya-San:

    感谢您的支持。

    我给您发送了一条私人消息。 我感谢您的评论。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TI 美国圣诞节不营业。 请期待本周的回复延迟。

    圣诞快乐、假期快乐!