This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:STAT 引脚在低温下异常

Guru**** 2379920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455067/bq25606-abnormal-stat-pin-in-low-temp

器件型号:BQ25606

工具与软件:

尊敬的专家:

客户在 低温(例如5C 或0C)下使用 BQ25606RGET 和 SEE STAT 引脚会在充满电状态下在0V ~2V 之间切换。  

同一个测试板在室温下正常工作。 你有什么想法可能会出什么问题吗?

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12月24日、12月25日和1月1日是美国的主要节日。 目前对问题的答复可能会延迟。 感谢您耐心等待。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    TS 故障将导致充电器以1Hz 的频率闪烁 STAT、这是正常运行。 在 TS 电阻网络和温度超过45°C 的默认设置下、如果电池充满电时高于4.1V、则这将高于温温度充电电压。

    图9-3. JEITA 曲线:充电电压

    数据表中的这个图显示了降低的充电电压。

    此致、

    Wyatt Keller