This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:仿真

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566238
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455716/tps566238-simulation

器件型号:TPS566238

工具与软件:

e2e.ti.com/.../TPS56638.docxhi,我打算使用转换器为 XLINX rfsoc 提供电压(更多细节在文字),
我想知道 webence 仿真工具在快速瞬态方面的优势、因为所需的阶跃负载具有4a\ns 压摆率。
我曾尝试模拟 PSpice 模型、但对我而言、它仅 在 SS=0时运行。  

到摘要:  

1、本 DC2DC 是否适用于上述应用?  

2. Webence 仿真工具在这些阶跃负载计算中是否可靠?

3.什么是 PSCPICE 模型使用? (数据表中有3个.zip 文件)  

此致、  

Tomer Ashkenazi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomer、

    1. 查看您的 word doc、12Vin、0.85Vout、1.35A 负载可能不会对该器件造成问题
    2. Webench 是否能够自定义此类负载瞬态? 据我所知、Webench 在仿真能力方面非常有限。 我会尝试使用 Webench、也可以尝试使用 PSPICE 进行结果比较
    3. 下图显示了 TPS566238的 PSPICE 模型

    希望这对您有所帮助。 如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。 如果还有其他问题、请在该主题中重新发布。

    谢谢!

    Calan