This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:WEBENCH 支持

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453694/tpsm83100-webench-support

器件型号:TPSM83100
主题中讨论的其他器件: TPS631010

工具与软件:

嗨、团队:

WEBENCH 似乎不支持 TPSM83100。 您的团队是否计划支持 TPSM83100的 WEBENCH?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    TPSM83100只是 TPS631010的模块版本。  我们在下面的链接中提供了适用于 TPS631010的 Webench。  

    webench.ti.com/.../20

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao San:

    感谢您的回答! 为了通过 TPS631010对 TPSM83100的性能进行仿真、需要选择电感器。 我是否可以知道下面的建议值以模拟 TPS631010的 TPSM83100性能?

    L:  

    DCR:

    IDC:  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    请 参考 DFE252012P-1R0M=P2

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    冷您请确认 WEBENCH 将来不支持 TPSM83100? 此信息对于我的客户选择直流/直流转换器至关重要。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我需要向经理进一步确认、由于 TPSM83100只是 TPS6310XX 系列的模块版本、您认为我们是否有必要为客户准备另一个 Webench 模型?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 我认为我们需要准备 TPSM83100的 webench 模型、因为有些客户希望通过特定外设元件确认 TPSM83100的相位裕度和增益裕度。 当我们获得 TPSM83100的 webench 模型时、他们可以通过 webench 自行选择合适的外设元件。 客户很难选择 TPS6310xx 和找到合适的电感器、因为客户需要查看此 E2E 主题、其中介绍的 TPS6310xx 可作为 TPSM83100的替代解决方案。 客户会在发现此 E2E 主题之前放弃使用 TPSM83100。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    如果仅适用于 PM 和 GM、TPS631010型号与 TPSM83100完全相同。 我认为 TPSM83100需要另一个 Webench 模型的区别在于效率、但似乎还可以、因为两者之间的差距只有1-->2个极差。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao San:

    我想强调的一点不是 TPSM83100和 TPS631010之间的性能差异。 我想强调的是、很难在 TI.com 上找到 TPSM83100和 TPS631010具有相同的芯片、其中包含大量技术内容。 客户无法像我所说的那样自行查找这些信息。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    知道了、但我认为归档的团队可以向客户解释、如果他们有类似的问题、对吗? 在我这边、我认为再使用一种 Webench 模型是不值得的、但明天我将与我的主管进行快速讨论。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我不认为所有的客户都联系我们关于 webench 的存在,他们放弃使用您的产品,因为缺乏 webench 支持。 是否有与主管讨论相关的最新动态?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我们已对其进行调整、因此 TPSM83100不需要另一个 Webench 模块。 如果需要为 TPSM83100提供任何其他支持、可以直接与我联系。

    此致

    TAO