请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 工具与软件:
您好!
如所示 BQ77915 数据表欠压为1.2V - 3V。 那么、哪个 数字 IC 具有1.2V 欠压切断。
此外、欠压是可编程的。 如何编程?
请对此进行澄清。
谢谢!
Jaya Prasad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jaya、
表6-1. 器件比较表 在 BQ77915数据表中 、显示了具有不同阈值和保护设置的不同器件型号、我们当前为客户进行了这些设置。
如果有商业案例、TI 可以使用用户希望的阈值对器件进行编程。 它不由用户编程。
此致、
Alexis