This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:00

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456046/bq77915-00

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

如所示 BQ77915 数据表欠压为1.2V - 3V。 那么、哪个 数字 IC 具有1.2V 欠压切断。

此外、欠压是可编程的。 如何编程?

请对此进行澄清。

谢谢!

Jaya Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaya、

    表6-1. 器件比较表 BQ77915数据表中 、显示了具有不同阈值和保护设置的不同器件型号、我们当前为客户进行了这些设置。

    如果有商业案例、TI 可以使用用户希望的阈值对器件进行编程。 它不由用户编程。  

    此致、
    Alexis