This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404和 UCC28019的浪涌抗扰度问题

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449820/ucc256404-surge-immunity-issue-fro-ucc256404-and-ucc28019

器件型号:UCC256404
Thread 中讨论的其他器件:UCC28019UCC24624

工具与软件:

尊敬的先生:

我在 EV 新设计的充电器中遇到了浪涌抗扰度方面的新问题

问题是在对功率 MOSFET 的半桥、功率 MOSFET 软启动和 PFC 控制器 UCC28019进行浪涌抗扰度测试时  、总是会损坏、请帮助我解决该问题(吞吐量)。

原理图和 PCB 设计的附录。

此致,

Supardi

e2e.ti.com/.../850W-CHARGER-EV-2024_2D00_12_2D00_11.pdfe2e.ti.com/.../850W-CHARGER-EV-2024_2D00_12_2D00_11.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supardi:

    您的查询正在审核中。 我将在12月12日前作出答复。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemant:

    感谢您的支持,等待您的评论,并获得我的问题的解决方案.

    此致

    Supardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supardi:

    满足浪涌要求是一项系统级要求、 不一定与控制器有关。

    不过、您会应用哪种类型的浪涌? 您是否具有额定电压、串联阻抗值? 是共模还是差模浪涌? 基于此、您可能需要采取不同的补救措施。

    若要调试:

    测量在浪涌期间损坏的 FET 的大容量电压(VDS)(使用高压差分或隔离探头)、并在示波器上观察这些电压、以了解它们是由于 D-S 电压击穿还是其他原因而发生故障。 基于此、您可以尝试不同的解决方案。

    • 则可以尝试添加 GDT。
    • 相位之间具有更强的 MOV 功能。
    • 尝试 在相线和中性线之间使用额定电压均为一半的电压、并将中间节点连接到 PE、如下所示。

    • 在 PCB 底层的 CMC 下、铜暴露(无阻焊层)的情况下、在线路和中性路径中添加火花隙、使 CMC 电感 在浪涌期间被旁路(至少在某种程度上)。

     

    • 添加具有火花隙的第二级共模扼流圈。 (如果可能、请暂时将其添加到 L502、L503的封装中以进行调试)。  
    • 确保 在高浪涌电压传播时保持适当的间隙(L、N、PE 到 LV)、这样 LV 电路就 不会受到影响。

    祝你一切顺利!

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然而、您应用的浪涌类型是什么? 您是否具有额定电压、串联阻抗值? 是共模还是差模浪涌? 基于此、您可能需要采取不同的补救措施。

    尊敬的 Hemanth

    我们使用像这样的测试方法  

       

    功率 MOSFET 在第一次尝试时损坏。

    谢谢。此致

    Supardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supardi:


    感谢您的参与。

    请按照上述步骤调试和改进性能。

    即使对于串联差分电感器、如果测得的电感器两端的电压很高、也会增加其两端的火花隙(或 LV GDT)。 因此、电感器两端的电压被钳制/限制为特定值。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    我检查二次 MOSFET 信号的 VDS 在全像如图,你能帮助解释如何喜欢.

    谢谢、此致、

    Supardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supardi:

    您是否是指浪涌事件期间此 VDS 波形为 T512/T520 FET?

    如果您问的问题与主题不同、我请您提交一个新问题、并添加适当的主题和标签。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    在浪涌测试之前检查 T512/T511在正常条件下的 VDS。 我比较 EVM 这样:

    谢谢。此致

    Supardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supardi,

    EVM 具有二极管整流器。 您正在测试的电路板似乎使用具有控制器的同步整流器。 请通过观察初级栅极驱动信号、SR FET 的 VDS 和 SR FET 的 VGS 来回顾 SR 控制器的运行情况。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    我使用了 SR 控制器,就像下面的建议:

    上述 VDS 信号的原理图  

    谢谢。此致

    Supardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Supardi、

    需要仔细考虑 UCC24624的设计、以确保为您的设计提供合适的元件。 例如、UCC24624数据表的第22页显示了 SR MOSFET 选择公式。

    您选择的 SR MOSFET 是 IPP220N25NFD。 根据数据表、Rds、on 为22mΩ。 将此值插入到公式中、只会得到 Iout、max ~1.43A . 虽然您未指定系统参数、但在850W 时、我假设您的 Iout、max 高得多、因此您将具有非常高的导通损耗。  

    我们提供了 UCC24624数据表和大量应用手册、可帮助您进行设计并选择合适的元件:

    根据波形、看起来不像是您为设计优化了关断或导通时间。 无论如何、该问题与最初的浪涌抗扰度问题没有关系。 请遵循 Hemanth 就浪涌抗扰度提出的建议。 浪涌抗扰度与 TI 控制器本身无关、因此您可能会在其他地方找到更好的浪涌抗扰度资源。

    请提交新问题、以获得有关 UCC24624的帮助。 由于节假日、我们的回复可能会延迟至1月、敬请期待。

    此致、

    Jonathan Wong