This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:BQ24250与 BQ25638/BQ25638D 之间的比较

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455321/bq25638-comparison-between-bq24250-and-bq25638-bq25638d

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件:BQ24250

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助提供用于在 BQ24250和 BQ25638/BQ25638D 之间进行选择的充电器 IC 比较表? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的回复将会延迟、由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    BQ24250和 BQ25638之间没有进行比较、由于差异较大且年代久远、因此 BQ25638是 BQ2562x 系列的下一代产品。

    您能否提供客户关于他们在寻找什么的一些关键问题、以便我们突出和具体差异? 下面是一些主要的更改、但还有很多其他更改。

    BQ25638 BQ24250
    ICHG 最大值 5A 主题
    最大输入电压 18伏 10.5V
    JEITA 定制
    支持 OTG
    封装 BGA BGA 和 QFN

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持! 您能帮助再次验证以下信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    BQ25638可满足所有要求或除以下要求外更胜一筹:

    预充电阈值为2.8V (下降) 3V 上升。

    此致、

    Wyatt Keller