This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 I2C 地址目标

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456611/bq25713-bq25713-i2c-address-target

器件型号:BQ25713

工具与软件:

您好、TI 论坛。

这个问题可能回答得很快、但我的系统中有两个 BQ25713、我想位于同一条 I2C 总线上。

根据我对数据表的理解、BQ25713的 I2C 地址设置为 D6h。 但是、在 Battery Management Studio 中、我看到"Tgt Address with D6 (6B)和 D4 (6A)"的下拉菜单。
我能否在这两个地址之间进行选择以区分这两者、或者我是否需要 I2C 多路复用器来正确地解决这两者?

我需要单独解决这些问题的原因是、我可能在系统中使用一个处于 OTG 模式、另一个处于接收电源以为我的系统和电池供电的情况。

提前感谢。

此致、
Victor Hansen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    从比较表中、我想您可以使用 BQ25713B、除了器件地址为0x6A 外、它与 BQ25713相同。

    此致、

    Jeff