工具与软件:
嗨、团队:
您能否帮助提供 TLV76050 V S LM7605N3兼容表? 我想知道我们的优势在哪里。 谢谢
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/CYStech/LM7605N3/pdf.php?id=1341182
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
您能否帮助提供 TLV76050 V S LM7605N3兼容表? 我想知道我们的优势在哪里。 谢谢
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/CYStech/LM7605N3/pdf.php?id=1341182
Jimmy、
请参阅下面的比较:
|
|
TLV760 |
选择 GPN |
|
Iout (最大值)(A) |
0.1. |
0.2. |
|
输入电压(最大值)(V) |
30. |
30. |
|
输入电压(最小值)(V) |
4.2. |
4.85. |
|
输出电压(最大值)(V) |
15. |
5.15. |
|
输出电压(最小值)(V) |
3.3. |
4.75 |
|
固定输出选项(V) |
3.3、5、12、15 |
5. |
|
PSRR @ 100 |
45. |
40. |
|
噪声(uVrms) |
100 |
42. |
|
准确度(%) |
4. |
- |
|
过压降电压 |
700 |
1700 |
|
Iq (典型值) |
2. |
- |
|
输出电容器类型 |
陶瓷 |
陶瓷 |
|
热阻 |
270 |
417 |
|
工作温度 |
-40至125 |
-40至150 |
|
封装尺寸:mm2 |
7 mm2:2.37 x 2.92 (SOT-23|3) |
7 mm2:2.37 x 2.92 (SOT-23|3) |
|
6 sigma |
目录 |
目录 |
谢谢!
Prakash L