This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:比较表 TLV76050和 LM7605N3

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456540/tlv760-compare-table-tlv76050-and-lm7605n3

器件型号:TLV760

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助提供 TLV76050 V S LM7605N3兼容表? 我想知道我们的优势在哪里。 谢谢  

https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/CYStech/LM7605N3/pdf.php?id=1341182

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    请参阅下面的比较:

     

    TLV760

    选择 GPN

    Iout (最大值)(A)

    0.1.

    0.2.

    输入电压(最大值)(V)

    30.

    30.

    输入电压(最小值)(V)

    4.2.

    4.85.

    输出电压(最大值)(V)

    15.

    5.15.

    输出电压(最小值)(V)

    3.3.

    4.75

    固定输出选项(V)

    3.3、5、12、15

    5.

    PSRR @ 100
    KHz (dB)

    45.

    40.

    噪声(uVrms)

    100

    42.

    准确度(%)

    4.

    -

    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)

    700

    1700

    Iq (典型值)
    mA

    2.

    -

    输出电容器类型     

    陶瓷

    陶瓷

    热阻
    R θ θJA (°C/W)

    270

    417

    工作温度
    范围(C)

    -40至125

    -40至150

    封装尺寸:mm2

    7 mm2:2.37 x 2.92 (SOT-23|3)

    7 mm2:2.37 x 2.92 (SOT-23|3)

    6 sigma

    目录

    目录

    谢谢!

    Prakash L