This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:非常适合低电流负载

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5169, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456111/lm5163h-q1-best-for-low-current-loads

器件型号:LM5163H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5169LM5168、LM5163

工具与软件:

我正在尝试确定哪种转换器最适合低电流运行。 我要看的是 LM5163与 LM5168和 LM5169。

LM5168P 似乎与 LM5163类似、因为它没有断续电流限制。 我将使用它来从28V 输入(20V 至40V 范围)获取5V 输出。

标称负载为15mA、最大负载为80mA、最小负载为5 mA。

LM5163产品说明书中的数据表显示了效率与负载间的关系曲线、该曲线延伸到1 mA、而 LM5168曲线延伸到10mA。

它们在设计上看起来非常相似。 这些器件之间是否有显著差异?

断续电流限制是否是 LM5168的一项主要增强功能?  

您能 谈谈这些转换器的差异、优缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于40Vinmax、100V 和120V 器件是过度设计的。 您可以为该应用选择60V 器件。  

    话虽如此、LM5163可承受高达100V、0.5A 的额定电压器件、而 LM5168/69器件分别为120Vin 和0.3A/0.65A。 客户有责任根据终端应用的负载电流需求选择合适的器件。

    断续运行模式允许负载在固定间隔内从过载情况中恢复、从而关闭降压转换器。 在 LM5168器件中、断续计时器为64ms。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要选择额定电压更高的器件的其他原因。 我不是要您选择我的器件、只需要更适合低电流负载的降压应用(28V 到5V)。

    1 打嗝方法能否更好地恢复? 压力更小?

    2. LM5163是否更适合在较低负载下运行? 数据表显示了向下到1mA 的曲线(图8-2)。 LM5168和 LM5169的曲线仅适用于 10mA (图9-15)。 这是否意味着 LM5163可以更好地运行、更低的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.断续运行模式使得负载能够在固定间隔内从过载情况中恢复关闭降压转换器。 因此、断续方法在脱离过载情况方面更好。

    2.与 LM5168器件相比、LM5163具有更好的 FET 特性、因此在负载条件下与 LM5168器件相比、该器件能够提供更高的效率。  

    谢谢!

    Nitya