主题中讨论的其他器件:LM5169、 LM5168、LM5163
工具与软件:
我正在尝试确定哪种转换器最适合低电流运行。 我要看的是 LM5163与 LM5168和 LM5169。
LM5168P 似乎与 LM5163类似、因为它没有断续电流限制。 我将使用它来从28V 输入(20V 至40V 范围)获取5V 输出。
标称负载为15mA、最大负载为80mA、最小负载为5 mA。
LM5163产品说明书中的数据表显示了效率与负载间的关系曲线、该曲线延伸到1 mA、而 LM5168曲线延伸到10mA。
它们在设计上看起来非常相似。 这些器件之间是否有显著差异?
断续电流限制是否是 LM5168的一项主要增强功能?
您能 谈谈这些转换器的差异、优缺点吗?