Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS2116, TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2124 主题中讨论的其他器件: TPS2116、 TPS25947
工具与软件:
您能否建议电源开关是否为双输入单输出?
我在网上找到这一个、但电流仅为2A、但客户需要5A
TPS2124双输入单输出电源多路复用器
PS。 工作电压为3.3V