This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:规格检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS2116, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456522/tps2124-spec-check

器件型号:TPS2124
主题中讨论的其他器件: TPS2116TPS25947

工具与软件:

您能否建议电源开关是否为双输入单输出?

我在网上找到这一个、但电流仅为2A、但客户需要5A

TPS2124双输入单输出电源多路复用器

 PS。 工作电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您可以检查 TPS2116、但它将是4A。

    否则、您可以使用 TPS25210、TPS25947等2个电子保险丝进行电源多路复用。

    此致

    Kunal Goel