Thread 中讨论的其他器件:UCC28950、 UCC21520A
工具与软件:
你(们)好
我们在以下应用中使用了 IC UCC28950
输入电压:270V 至360V
输出电压:28V @ 40A
拓扑:相移全桥 ZVT 转换器
我们通过该 IC 实现了100多个电路板。
最近我们遇到了 与无源桥臂(OUT A 和 OUT B)对应的 IC 和 FET 故障
更换 FET 后、我们发现了来自 OUT A、B 和 D 的栅极脉冲。但在 OUT C 上未观察到该情况
所有引脚上的 IC 阻抗也正常。
控制器 IC 输出提供给 UCC21520A 栅极驱动器、以驱动 GaN FET。
栅极驱动器正常工作。
单独在 OUT C DRIVE 引脚上发生故障的可能原因是什么?
谢谢。此致、
Selvam。