This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:IC 不会生成 OUT C GATE 脉冲

Guru**** 2574955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456288/ucc28950-q1-out-c-gate-pulses-are-not-generated-from-ic

器件型号:UCC28950-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28950UCC21520A

工具与软件:

你(们)好

我们在以下应用中使用了 IC UCC28950

输入电压:270V 至360V

输出电压:28V @ 40A

拓扑:相移全桥 ZVT 转换器

我们通过该 IC 实现了100多个电路板。

最近我们遇到了 与无源桥臂(OUT A 和 OUT B)对应的 IC 和 FET 故障

更换 FET 后、我们发现了来自 OUT A、B 和 D 的栅极脉冲。但在 OUT C 上未观察到该情况

所有引脚上的 IC 阻抗也正常。

控制器 IC 输出提供给 UCC21520A 栅极驱动器、以驱动 GaN FET。

栅极驱动器正常工作。

单独在 OUT C DRIVE 引脚上发生故障的可能原因是什么?

谢谢。此致、

Selvam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvam:

    我认为在此情况下不会出现明显的情况、需要进行调试。

    OUTC 在 UCC28950的输出端可用、但在驱动器的输出端不可用、还是来自 UCC28950本身不可用?

    如果 former 为 true、则更换驱动器 IC。 如果后者为真、请执行以下通用步骤:

    1.返工时查找任何焊接问题或元件问题。

    2. 没有驱动器 IC 连接,你看到 OUTC 吗? 如果是、则是驱动程序 IC 问题。

    3.调试 COMP (在探针上串联1k Ω 电阻)、CS 引脚上的 IC 控制信号、并与工作板进行比较。 通过考虑其他引脚电压(例如 DELCD、TMIN 等)来找出差异。

    4. 如果单独更换 IC 无法解决问题、则可能是控制电路故障。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    我们更换了 IC 和故障 FET、它工作正常。

    我们已将同一板用于热循环和其他 RME 流程。

    该板在其最终应用中已经运行良好超过几天。

    几天后、我们发现了 IC 和 FET 的故障。

    是什么原因导致了这种失败?

    对于在 IC 中避免此类故障、您有什么建议吗?

    我们怀疑 IC 中的错误行为会导致 FET 故障。

    此致、

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvam:

    为了确定性地得出结论、是什么原因可能导致了故障、我们需要测量证据。 我无法想到之前记录的任何此类情形。

    按照上一主题中的建议、对于任何异常、请测量并观察上述信号。


    此致
    Hemanth