This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:集成建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456391/lm25149-q1-integrated-suggestion

器件型号:LM25149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5177

工具与软件:

您好!

我的系统需要7-18V 的输入电压范围和15-28V 的输出电压范围。 我需要能够将输出电流设置为固定的3A。 我应该能够调节输入电流限制。 UV / OV 保护应该是可添加的。 我需要能够通过微控制器启用/禁用系统。 系统还应允许使用外部 MOSFET。 您能否推荐合适的直流/直流控制器 IC?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您需要一个适用于此应用的降压/升压转换器。 我会将该主题重新分配到相关产品线。

    此致。

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    如果输出电压始终不低于输入电压、则可以使用升压控制器。 您可以从 LM51231开始。

    如果输出电压可能高于或低于输入电压、则需要使用降压/升压控制器。 您可以从 LM5177开始。

    此致、

    Feng