请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25149-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM5177
工具与软件:
您好!
我的系统需要7-18V 的输入电压范围和15-28V 的输出电压范围。 我需要能够将输出电流设置为固定的3A。 我应该能够调节输入电流限制。 UV / OV 保护应该是可添加的。 我需要能够通过微控制器启用/禁用系统。 系统还应允许使用外部 MOSFET。 您能否推荐合适的直流/直流控制器 IC?
此致。