This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753如何禁用输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454672/tps23753-tps23753-how-to-disable-output

器件型号:TPS23753
主题中讨论的其他器件:TPS23752

工具与软件:

你(们)好
我想禁用 PSU 而不生成+12V1输出、下拉 APD 引脚是否可以?
我不使用变压器输出进行同步版本、 使用 某个器件来端接引脚是否更好?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PB (高 PB)、

    PoE 团队正在度假、圣诞假期后还会回来。 感谢您的耐心。

    此致!

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PB (高 PB)、

    1. APD 引脚用于适配器优先级配置。 禁用 PD 的内部热插拔不常见。  

    要禁用 PD 的内部热插拔、最好将 DEN 引脚拉至 VSS。   有关更多信息、请查看 www.ti.com/.../slva306a.pdf 的 P13。  

    2.对于变压器 SYNC-FET 驱动引脚、您可以将其保持断开状态。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但是使用此引脚可以禁用内部 IC 功能和电压生成、例如 GATE 引脚等?  
    我想禁用 IC 以进入低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI PB (高 PB)、

    使用 DEN 或 APD 只能关闭内部热插拔、不能关闭 GATE 引脚。 您可以使用 MOSFET 将 CTL 连接到 RTN 以禁用栅极。

    此外、您还可以考虑具有睡眠模式的 TPS23752。  

    此致、

    Diang