请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753 主题中讨论的其他器件:TPS23752
工具与软件:
你(们)好
我想禁用 PSU 而不生成+12V1输出、下拉 APD 引脚是否可以?
我不使用变压器输出进行同步版本、 使用 某个器件来端接引脚是否更好?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI PB (高 PB)、
1. APD 引脚用于适配器优先级配置。 禁用 PD 的内部热插拔不常见。
要禁用 PD 的内部热插拔、最好将 DEN 引脚拉至 VSS。 有关更多信息、请查看 www.ti.com/.../slva306a.pdf 的 P13。
2.对于变压器 SYNC-FET 驱动引脚、您可以将其保持断开状态。
此致、
Diang