请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们使用77915 IC 开发了4S BMS、在数据表中、我们了解到如果电芯测量电流小于200nA、则导线故障检测。 这意味着导线故障所需的计算电压低于5mV。
问题: 在应用中、如果任何电池电压低于600mV、则两个 MOSFET 都关断。 我们的客户不例外。 由于竞争对手 BMS 检测到开路电压低于50mV、因此仅两个 MOSFET 均关断。 请建议解决方案。
谢谢
Rahul Sharma
上海立讯电力股份有限公司