This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456380/power-management-forum

器件型号:BQ77915

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们使用77915 IC 开发了4S BMS、在数据表中、我们了解到如果电芯测量电流小于200nA、则导线故障检测。 这意味着导线故障所需的计算电压低于5mV。

问题: 在应用中、如果任何电池电压低于600mV、则两个 MOSFET 都关断。 我们的客户不例外。 由于竞争对手 BMS 检测到开路电压低于50mV、因此仅两个 MOSFET 均关断。 请建议解决方案。  

谢谢  

Rahul Sharma

上海立讯电力股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我认为关于 OW 的工作原理存在一些困惑。 当至少一个电芯电压在 OW 阈值 VOW 的持续时间内测量到低于 OW 阈值 VOW 时、就会发生 OW 故障检测。 第9.3.2.3节"开路中的操作" BQ77915数据表中 详细介绍了这方面的内容。

    中给出了 VOW 第8.5节电气特性(续) 提供了一些输出参数。



    此致、
    Alexis