This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:降压转换器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640, TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454466/tlvm13640-buck-converter

器件型号:TLVM13640
Thread 中讨论的其他器件: TLVM13620

工具与软件:

您好!

我正在设计一款全新的降压转换器、目标是提供5V @ 2A 的输出电压和32VDC 的输入。 该5V 电压是许多降压转换器和 LDO 的主要电源线。 我有以下问题:

1.我找到了对论坛上发布的类似问题的以下回复、但我无法模拟系统、有以下疑问:  

webench 模型不允许使用当前具有的电容器数量。 我们计划使用2x47uF (工具建议)、3x100uF (电解)、6x100nF 和几个更小的去耦电容器。 您能否告诉我、这会影响集成环路补偿还是导致输出出现问题?  

2.规定 Pk-Pk 电感器纹波电流为最大额定电流的30-50%(4A 模块最大2A)。 @、Webench 模块提供约2.59A 的纹波电流、约为0.6475A μ A 1MHz 开关频率。 这是芯片的建议运行条件吗?

3. webench 模型不允许执行仿真(说没有为这个模型启用仿真),有没有其他方法可以对我的预期电路进行仿真? 我还将在 Web 工作台模型和降压转换器的快速入门计算器上获取有关 Pk-Pk 电感器纹波电流的不同答案。 我是否需要考虑更加准确、因为我通常依靠 Webench 模型进行仿真/功率计算。  

感谢您的观看、  

Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishan:

    我已对答案进行编号、以便与以下问题匹配:

    1) 1)输出端的电容值应该没有问题、但确实过大的输出电容会产生负面影响。 您的有效总电容也可能低于额定值。  通常、我们在数据表中推荐的 BOM 代表用于实现稳定性的最小电容量、因此您可以使用最低元件配置。  

    2) 2)请参阅数据表的第8.3.5节。 即使对于2A 配置、也要将电流纹波作为器件的最大可能输出。 在设计转换器和模块时、即使您计划以低于该值的标称值运行、也需要针对尽可能大的输出调整元件的尺寸。 电流纹波建议始终处于最大额定电流。 对于目标为2A 的应用、您应该使用2A 器件: https://www.ti.com/product/TLVM13620

    表8-4显示了各种输入和输出配置的建议 Fsw。 如果您遵循数据表中的这些建议、您将获得稳定的设计。

    3) 3)如果在 Webench 的原理图中向下滚动、您将看到估计的相补角以及其他参数。 除了 Webench 估算值外、我们没有可用于此器件的仿真模型。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    非常感谢您的答复。

    1) 1)感谢您的输入。 我们希望尽可能多地去耦以防止噪声/振铃。 请注意、输出电容不会影响输出。

    2)我们期望从电源获得的最大可能电流为2A (不是一直、但可能有几个尖峰~1.9A)。 我们选择了这款器件 对于我们的应用来说足够的降额 . 我的帖子中的一处更正:我曾经发布过纹波电流为0.6475A @ 1MHz、它应该意味着2.59A 的纹波电流、这个值等于 在1MHz 下为4A (最大电流)的64.75% . 尽管我们的应用绝不会超过2A 的输出电流、但您是否建议不要使用4A 最大输出电流的器件?  

    3)很好,谢谢你让我知道。 我当时在寻找与其他器件类似的模拟、以便应对启动、满载等情况 我将看一看这些图。

    4) 4)感谢您指向 TLVM13620。 它似乎与 TLVM13640非常相似的器件(电感器尺寸、开关频率等)。 但是、我仍然担心纹波电流远高于建议的限值、2.59A 的纹波电流意味着最大输出电流的~130%。 是否建议这样做?

    5)这让我想起了另一个问题、这些器件是否意味着在12、24至28V 的标准输入下运行? 这意味着32V 转换为5V 不是典型的应用场景、可能并不合适?

    感谢你能抽出时间

    Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLVM13620更适合您的应用。 如果您遵循数据表中的建议来配置5V 输出应用、您的设计将没问题。  

    由于电感器包含在封装内、因此这些模块针对特定条件进行了优化。 如果您遵循数据表第8.3.2节中的建议并使用建议的1MHz 开关频率、则设计将是稳定的。 纹波不应超过器件的电流限制额定值。

    4A 和2A 器件针对其各自的最大电流进行了优化。  4A 器件上的纹波估算 不 适用于2A 器件、。

    您的32V 输入应该没问题。 数据表中显示的通常是最常见的应用电压轨。 如果预计线路瞬变超过器件的绝对最大额定值、只需确保在输入上具有适当的钳位即可。

    此致、

    Ridge