请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 工具与软件:
与之有关的人员:
我们 将 使用 BQ40Z50-R2 IC 测试2S1P 电池、情况是充电/放电介于30%至80%之间。 经过50个 CHG/DSG 周期后、电池 SOH 从95%增加到97%。 在这50个周期内、FCC 没有改变。 您对此问题有何见解吗? 我知道 SoH 基于多个参数、但主要参数仍然应该是 FCC。 循环之后、理想情况下 SOH 可能会下降一点、因此 SOH 的增长令我们感到困惑。
谢谢!
Chen